This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541AT:ICC 功耗

Guru**** 2773465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1386579/sn74lv541at-icc-power-consumption

器件型号:SN74LV541AT

工具与软件:

ICC 功耗有很大不同。 LV 系列仅为20uA、但 ABT 最高可达30mA。 为什么? 两个过程都是怎样的?

此外、为什么在 LV 系列上输出高电平、输出低电平和输出被禁用时没有 ICC 值? 您能帮我澄清一下吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV-AT 器件是纯 CMOS。  ABT 器件使用 BJT、因此它们需要更大的电流。 当 ABT 输出为低电平时、Q4的基极电流从 VCC 流向 GND。 (流入或流出负载的电流不按 Icc 进行测量。)