This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:封装详细信息

Guru**** 2767955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1385372/sn74avc2t244-package-detail

器件型号:SN74AVC2T244

工具与软件:

我想了解更多关于 DQM (R-PX2SON-N8)封装的信息。
请告诉我以下部件的详细尺寸。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和弘:

    我已联系封装团队、确认后将提供反馈、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和弘:

    团队阐明、 谢谢、引脚1 ID 为0.28mm x 0.1mm。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    很抱歉这么晚才回复。
    感谢您的快速响应。
    我理解您的回答。

    此致、
    和弘。