This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBPAL20L8-20M:对 MIL 和 PAL 组件的可订购器件型号进行了阐释

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1386882/tibpal20l8-20m-clarification-re-mil-and-orderable-part-numbers-for-pal-component

器件型号:TIBPAL20L8-20M

工具与软件:

TIBPAL20L8-20MJTB 似乎是当前可订购的 P/N (24引脚 CDIP 封装)。

TI 是否可以按照以下任何标准提供该器件:

5962-8767101LX

JM38510/50501BLX

8412901LX

这将简化我们支持旧设计的审批流程(该产品与链接主题中引用的产品相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于链接的线程、有一个关于30ns 规格的问题。  这是指原始(大约1990年) MIL 规范(5962、JM38510和84129)之间存在的传播延迟差异。  我们需要至少满足我的 OP 中引用的三个 MIL P/N 中的每一个的最坏情况规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    根据我在给定器件标识时能够确定的信息、该器件应遵循5962标准。

    此致!

    Malcolm