This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV08A:超声显微镜显示存在分层。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1386717/sn74lv08a-ultrasonic-microscopy-revealed-delamination

器件型号:SN74LV08A

工具与软件:

您好!

超声波显微镜检查结果:

我们委托一个外部实验室来检查缺陷组件。
结果:超声显微镜显示分层。
 
红色箭头–分层
引线框(ABB.9)和桨板(ABB.10)
测量:
 
所有测量均使用以下设备进行:
 
·       R&S HMP2020电源(940-0878-006)
·       R&S RTB2004示波器(940-1139-001)
 
 
上图显示了 IC35的测量结果、其具有以下信号:
           黄色:触发信号
           绿色:IC35_Pin3 (输出)
           橙色:IC35_PIN2 (输入)
           蓝色:IC35_pin1 (输入)
由于该 IC 是与门、因此在 PIN2变为零后、输出应该会切换到零、这不是真的。
 终端客户尝试提交 FA 请求、但 PIC 让我从 E2E 搜索建议来确认。  
请提供建议。
此致、
KPK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KPK、

    是的、器件似乎无法正常工作。 请发送至 FQE、或告诉我、从结束到提交 FA 请求、您还需要什么其他信息。 如果您愿意、还可以在此处分享您的原理图供我查看。

    此致!

    Malcolm