This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:需要 IBIS 模型和3A 和3B 下拉电阻值的帮助

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74VMEH22501A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1387014/sn74vmeh22501a-need-help-in-ibis-model-and-pull-down-resistance-value-for-3a-and-3b

器件型号:SN74VMEH22501A

工具与软件:

您好!

不使用3A 和3B 端口时、如何计算其下拉电阻值?

其次、我不熟悉 IBIS 模型。 请帮助我使用 SN74VMEH22501A 的 IBIS 模型来读取下冲和过冲。

我是否需要使用阻尼电阻器来防止下冲或过冲情况?  

谢谢!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    请参阅此处: (+)[常见问题解答]如何调整上拉或下拉电阻器的大小? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    5k 的电阻器可能适合下拉。 根据您的输出负载条件、您可能不需要阻尼电阻器。 如果您在仿真中看到明显的过冲/下冲、则考虑添加阻尼电阻器。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    非常感谢您的答复。

    [报价 userid="612673" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1387014/sn74vmeh22501a-need-help-in-ibis-model-and-pull-down-resistance-value-for-3a-and-3b 我是 IBIS 模型的新用户。 请帮助我使用 SN74VMEH22501A 的 IBIS 模型来读取下冲和过冲。

    现在、您可以帮助我使用 IBIS 模型吗? 是否有链接或您的观点?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    这取决于您使用的软件。 请参阅此处作为一个良好的起点: IBIS 模型(第3部分):使用 IBIS 模型研究信号完整性问题

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    非常感谢您的支持。

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    非常感谢您的支持。

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    非常感谢您的支持。

    谢谢!

    Gaurav