This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74:SN74HC74DR、不同批次的芯片、具有不同波形。

Guru**** 2508055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1369480/sn74hc74-sn74hc74dr-different-batches-of-chips-they-have-different-waveform

器件型号:SN74HC74

工具与软件:

SN74HC74DR、不同批次的芯片、它们具有不同波形。

为什么这是?

             正确的波形


             异常波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图、并告诉我们您测量了哪些信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉!我们不同意将原理图发送到此处。

    这是测试的5引脚和6引脚的输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后至少还显示了输入波形。

    确保所有输入(也是第二个触发器的输入)具有有效电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、正常脉冲的 GH 和 GL 的驱动脉冲由占空比决定。 实际上、GL 是高电平、而 GH 调节占空比。

    2、输入电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有名为"GH"或"GL"的引脚。

    请显示输入和输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了输入信号波形之外、还需要什么? 我们可以同时提供过去。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我至少需要 Q 上的数据输入信号和时钟信号以及输出信号。 PRE 和 CLEAR 信号也很有用、因为我没有原理图也无法确定如何连接这些信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是异常芯片的输入和输出波形。

    pin5 -黄色;pin3 -蓝色;pin6 -紫色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形显示输出在 CLK 的每个上升沿进行切换。 这是我可以预期的结果(当/Q 连接到 D 时)。

    您认为这个波形到底有什么问题? 它与其他芯片有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中显示了正常逻辑。

    这是异常芯片的输出波形。

    pin5 -紫色、pin6  -绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请放大、并且也显示时钟信号。

    时钟边沿的斜率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、您需要异常芯片或正常芯片的时钟边沿斜率?

    2、时钟信号如下图所示、pin3-蓝色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.所有电路的斜率都是一样的。

    2.这个波形看起来是 正确的。 你认为它到底是什么错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们重新测试了波形。

    1、下图是输入波形图。

    2、下图展示了管脚5异常输出的波形。

    3、下图展示了管脚6异常输出的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要同时看到两个输入(CLK 和 D)和一个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是异常芯片的输入和输出波形。

    输入黄色、 引脚5紫色、引脚 6蓝色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要看到两个输出、但我需要看到输入(D 和 CLK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号为 CLK。

    D 和 /Q 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出在每个时钟上升沿切换。 是的。

    到目前为止、我在放大的波形上没有看到任何差异。 如果您放大后问题消失、则这只是测量误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您需要什么具体的信号波形? 请一次性全部提供。

    、我们已经提供了异常芯片的输出波形和对应的输入信号波形 但是芯片异常输出问题还没有得到解决。

    3. 需要知道芯片输出异常的具体原因。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们需要 D 和 CLK 两个输入、还有输出。 (您似乎已将/Q 连接至 D、因此我们只需要/Q 和 CLK。)

    2.我们需要时钟信号的异常波形 您只显示了没有时钟的异常波形、而在使用时钟的波形中、行为是正确的。