This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4027B:汽车资质认证

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4027B, TPLD1201, TPLD1201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1385317/cd4027b-automotive-qualification

器件型号:CD4027B
主题中讨论的其他器件: TPLD1201TPLD1201-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户使用 OnSemi 的符合汽车标准的 JK-FF。  他们曾浏览过 TI 网页、但没有适合 JK-FF 的 Q1器件。  他们只知道 OnSemi 谁可以为 JK-FF 的汽车产品提供支持、但您是否有可能 在不久的将来开发 CD4027B-Q1?  或者您是否具有与 CD4027B 功能相似的汽车资质认证器件?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就我而言、TI 仅销售 J-K 触发器来支持传统应用。 只有有足够的销量使其有利可图、才能创建新的-Q1器件。

    如果客户需要备用电源、那么他们应在设计电路时使用更常见的触发器(D 型或集成型移位寄存器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    现在、我们没有开发 Q1 JK 触发器。 此外、许多这些 CD4000设备正在缓慢地完全淘汰。 如果有一个足够大的业务案例,它可以做到,但我认为市场不是那么大(如果你有一个非常大的业务案例,请随时给我们发电子邮件)。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements-San:

    感谢您的快速回复。  我查看了 CD4027B 的数据表、以检查是否存在共同的奉献精神(即 具有逻辑的 CD4027B-FF)可以等效于 RS、但会很困难、因为在 S=R=1时它的 Q=\Q=1。  它不是一种常见的 JK-FF。  您能否提供一些使用常见 Q1器件的等效电路示例?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom-san

    预计6年的产量为10K/m、因此总共约为700k 左右。  您认为这 足以进行 Q1认证吗?  如果有、发布 CD4027B-Q1需要多长时间?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    可能不是、因为在这种情况下、我们更有可能只是开发一个全新的 JKFF 而不是鉴定 CD4027B。  

    您可以通过以下电路使用 DFF 和分立式汽车逻辑门实现 JKFF:

    如果布板空间是个问题、您还可以考虑 TPLD1201以将这些门整合到单个器件中。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom-san

    非常感谢您的快速回复和建议。   我既没有看到设置引脚也没有复位引脚、但它怎么会有输出 Q=\Q=1呢?  当 SET=RESET=1时、CD4027B 具有此状态。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    对不起、我在第一次阅读时便略过这部分内容。 它不会具有如上所定义的输出。 对于这样的功能、您可能被锁定到 MCU 或类似的东西中。 我明天将会讨论该器件可以获得汽车认证的可能性。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom-san

    再次感谢您的快速回复。  好的、我将等待您的下一个回复、但这将非常困难、或者我应该说即使使用常见的 Q1器件来实现输出 Q=\Q=1也是不可能的、因为\Q 是 Q 的反相输出

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    我们不会验证 CD4000器件能否用于汽车。 对于这个应用、您可以了解一下我们的 TPLD 器件。 我们计划推出一个即将推出的汽车版本。 您可以在内部配置 JK 触发器、并设置初始输出 Q =/Q = 1。 如果您不使用微控制器、最好选择这种方法。 请参阅此处:

    TPLD1201数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm-San:

    非常感谢您的确认。

    您能否告诉我、非 NDA 客户何时可以获得 TPLD12-1-Q1?  在网页上发布 TPLD1201-Q1之前、我不会透露相关信息。

    我想问他们的系统需要哪些状态、以便检查我们是否仍然可以通过使用常见的 Q1器件来建议替代方案。  我可能会请您检查一下我的建议是否合适。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm-San:

    我收到了他们的回复、其中说明了他们的系统需要、并在附件中显示了这些信息。  您能否查看随附的内容、并提供您的评论、如果有、请输入您的建议?

    e2e.ti.com/.../CD4027B_5F00_Alternatives_5F00_2024July12.pptx

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    我与团队中的一些成员进行了交谈、我们需要建立 NDA 来披露更多信息。 您是否可以与某种区域外地办事处联系?

    PowerPoint 中给出的建议看起来与我之前建议的相似、我相信如果客户不介意分立/不集成的解决方案、它将会起作用。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm-San:

    非常感谢您为我提供的支持、但 TPLD1201-Q1比采用 SH74HCS74-Q1的常见逻辑器件更昂贵、因此我认为客户建立 NDA 不会受益。

    我认为对于非 NDA 客户来说、这是目前最佳的解决方案。  我们将提出解决方案。  可以关闭这个主题、我会在需要时打开一个新主题。

    此致、

    川崎义和