This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:关于 SPI 信号应用的问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1385293/txb0104-question-about-the-application-of-spi-signal

器件型号:TXB0104

工具与软件:

我们想使用两个 TXB0104RUTR 作为 SPI 信号缓冲器、因为布线 太长。

我的问题是数据表提到"最大数据速率"为60Mbps、是否需要 div 4才能获取15Mhz 才能支持单信号最大频率?

注意:当前我们的设计是16.6Mhz 的四路 SPI、最高可达33.3Mhz 或66.6Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率为每个引脚。 (但60Mbps = 30MHz。)

    但 TXB 不是缓冲器。 (其自身的驱动强度低于输入信号所需的驱动强度、因此与缓冲器相反。)

    具有 QSPI 等快速双向信号的协议无法缓冲。 您应该更改设计、以便 QSPI 器件彼此靠近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回复和有用的信息。