This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV32A:这个器件是否有任何内部下拉/上拉电阻

Guru**** 2504145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1387603/sn74lv32a-does-this-device-have-any-internal-pulldown-pullup-resistance

器件型号:SN74LV32A

工具与软件:

大家好、团队成员:

该器件是否具有任何内部下拉/上拉电阻?如果输入悬空、我是否应该在电路板上包含一个下拉电阻?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.3节中的脚注(1)说:

    器件所有的未使用输入必须被保持在 VCC 或 GND 以确保器件正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正如 Clear 在数据表的参考中所指出的、请勿让任何输入悬空。 我们的器件都没有在输入端具有内部上拉/下拉电阻器。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Malcolm