This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC164-SP:耐辐射器件供货情况(RHA)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1387612/sn54hc164-sp-radiation-hardened-part-availability-rha

器件型号:SN54HC164-SP

工具与软件:

我们要使用 DLA SMD 图编号采购耐辐射移位寄存器。  TI 的 Webstore 当前显示库存5962-8416201VDA 、但器件型号中的"-"表示器件是非 RHA 器件。  我相信我们需要的设备是5962R8416201VDA ,用"R"表示 RHA 级别。  关于报价/供货情况、您能告知我们应该联系谁吗?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们没有该器件的 R 版本。 我们将于2025年1月发布595移位寄存器的耐辐射版本、且样片现已上市(如果您对样片感兴趣、请通过 TI.com 与我联系)。  

    此致!

    Malcolm