This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS240-Q1:数据表澄清

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1387546/sn74hcs240-q1-datasheet-clarification

器件型号:SN74HCS240-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:
 SN74HCS240QPWRQ1的数据表中未提供 VIH 和 VIL。VIH+ VT 和 VIH 是否相同? 请帮助提供详细信息




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件具有施密特触发输入、因此开关阈值会发生变化。

    但为了实际的目的,你可以把 VT +(max)作为(min)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinaya:

    克莱门斯说的是正确的。 请阅读此处、深入了解施密特触发: 了解施密特触发(修订版 A)(TI.com)

    VIH+最大值为 VT、VIL-最小值为 VT。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马尔科姆
    感谢您提供额外的信息。