This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:74HC2G126DP 和74HCT2G126DP 建议

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1382952/sn74lvc2g126-74hc2g126dp-and-74hct2g126dp-recommendation

器件型号:SN74LVC2G126

工具与软件:

尊敬的 E2E:

您可以帮助检查我们是否具有带有 Nexperia 74HC2G126DP 和74HCT2G126DP 的 P2P 解决方案吗?

 SN74LVC2G126DCTR (SSOP)封装是否与 TSSOP|8引脚对引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些封装应该匹配。

    HC 和 LVC 具有稍微不同的电气特性、并且不能用 TTL 兼容输入来替代 HCT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     SN74LVC2G126DCTR TTL 器件吗?

    我们是否有 P2P 设备来替代 74AHCT2G126-Q100

    客户需要 TTL 器件。

    BR、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    "不能 用 TTL 兼容输入替代 HCT。" 这意味着我们没有 P2P TTL 部件来替代 74AHCT2G126-Q100 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74AHCT2G126-Q100具有 TTL 兼容输入。 没有替代它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    我们没有可与 74AHCT2G126-Q100互换的 TTL 器件。

    此致!

    Malcolm