This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:SPI 信号的最大输出到输出偏斜

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74HCS125, SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1387380/sn74hcs125-max-output-to-output-skew-for-spi-signals

器件型号:SN74HCS125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G17、SN74LVC2G17

工具与软件:

您好!

我计划将此缓冲器用于通过电缆传输的 SPI 信号。

目前、在 PCB 上、所有 SPI 信号都与 SPI CLK 在300密耳内进行长度匹配。

现在、我想知道此缓冲器在两个输出之间提供的最大偏差是多少。 这将有助于相应地调整长度匹配。

我假设偏斜不应大于100ps。

我们非常感谢您早日作出响应。

谢谢!

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏斜通常小于1ns。 未指定最大偏斜。

    您将使用的实际 SPI 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    最大 SPI 频率将为25 MHz。

    对于 SPI 信号、~1ns 似乎在较高侧。 您对此有何看法?

    谢谢!

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lalit:

    许多客户使用我们的 SPI 缓冲器而不会出问题。 我们的大多数器件(如果不是全部)都可以在25MHz 下正常运行。 但是、考虑到您是通过电缆传输、并担心偏斜、最好使用用于长距离缓冲的器件、该器件会规范抖动/偏斜、例如我们的 LVDS 缓冲器之一。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际值将小于1ns。 但确切值未知。

    无论如何、在25 MHz 处、脉冲长度为20ns、因此缓冲器的偏斜可以忽略不计。 最大的问题是电缆以及 MOSI 和 MISO 之间的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的意见。

    只需再查询一次。

    当 VCC = 3.3V 时、是否有任何尺寸兼容的器件具有施密特触发输入、但输入容限为5V?

     如果 VCC = 3.3V、我认为 SN74HCS125无法承受5V 的电压。

    谢谢!

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC3G17或2×SN74LVC2G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您建议的器件不兼容封装。

    这是否意味着 TI 不提供没有正钳位二极管的四通道施密特触发输入缓冲器?

    谢谢!

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、没有此类器件具有相同的外形尺寸。