This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT132:SN74AHCT132DG4过时

Guru**** 2533560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1386080/sn74ahct132-sn74ahct132dg4-obsolescence

器件型号:SN74AHCT132

工具与软件:

您好!

如果器件 SN74AHCT132DG4确实已停产、如果它与 SN74HC132DR 是同一器件、请提供建议、只是封装不同。

如果是这种情况、我们不需要进行最后一次购买、只需将部件号更改为 SN74HC132DR。

提前感谢您和

此致、

Anna Shopova

EEE 零件工程师–微电子解决方案技术专家

 电话:(32) 71 44 2762/ 传真:(32) 71 44 2598

GSM :(32) 494 57 62 75

电子邮件: anna.shopova@thalesaleniaspace.com

 

Thales Alenia Space.

101, Rue Chapelle Beaussart

6032 Mont-Sur-Marchienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、芯片都是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们需要确认新版本具有 相同的裸片布局版本、晶圆制造、技术和封装/材料。 最后、它是完全相同的器件、只是包装/调节不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74AHCT132DR 有三个组装地点、但很可能只有其中一个生产出名为"SN74AHCT132DG4"的芯片。 因此、您现在可能从不同的位置获取芯片、这些芯片可能有不同的裸片/封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 躺椅上使用您的器件 SN74AHCT132DG4、裸片已进行辐射测试。 了解内部是否是同一芯片非常重要。 否则我们就必须重复消去辐射的活动。 请说明一下。 如果更改了某些封装材料、还需要进行比较(复合成型材料、导线、引线框架等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裸片相同。 您能为您的一些现有器件分享顶部标记/批次代码吗?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了 DC 2019 (见下图)。 您能否确认  SN74AHCT132DR 上的相同值?

    这是芯片标记/版本

    这是外部部件标记:   
    标识9CC4QRK G4
    AHCT132

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安娜、

    抱歉,我完全错误地阅读了原始文章。 HC132与 AHCT132不是同一芯片。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    抱歉、这是一个拼写错误、我们需要比较  SN74AHCT132DG4、该器件实际上已过时、如果它与 SN74AHCT132DR 是相同的器件

    在您这边、我们可以看到情况确实如此。 我们只是 需要确认内部是相同的裸片、相同的封装、只是封装方法不同。 因此我发送了一张死亡图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anna、

    然后是、它应该是具有相同封装的同一芯片。  

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    谢谢你。 非常清楚!

    祝您度过美好的一天!

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安娜、

    I stand 已校正。 模具是否相同取决于像克莱门斯所说的制造工厂、这不是我们可以保证的。 我建议您转换到实际的航天级零件、以实现裸片之间的一致性:

    SN54HC132-SP 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致!

    Malcolm