This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SN74HC595DRG4是否可以直接替换 SN74HC595DR?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1387636/sn74hc595-can-sn74hc595drg4-directly-replace-sn74hc595dr

器件型号:SN74HC595

工具与软件:

我在设计中将 SN74HC595DR 用作移位寄存器、有时我无法获取它、因此我想改用 SN74HC595DRG4、但我发现它不起作用、信号无法正确输出、我在这两者之间没有任何功能差异、所以它们可以一起使用吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有不同的制造工厂使用不同的裸片、但保证的数据表参数是相同的。 (您还可以使用 SN74HC595DR 获得这些不同的芯片、因此这与 G4后缀无关。)

    请显示您认为不能正常工作的芯片相关输入和输出的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    在电气方面、这些器件应该完全相同。 请提供更多详细信息、如要求的 Clemens。

    此致!

    Malcolm