This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:最大负载要求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389246/sn74lvcc3245a-max-load-requirements

器件型号:SN74LVCC3245A

工具与软件:

我猜测了您的芯片经验证可以使用的最大电容负载、但它在数据表上并不明确、在我看来并不明显。

我们有电路:

处理器在控制 B7输出的 A7输入上推送 OUT1_3.3。  U19部分有10pF 的电容、不担心。  我们要 将 R226更改为电容器会出现这个问题、但我在您的数据表上看到的 U16 (SN74LVCC3245A)无法推入的最大输出电容明显不存在。

您能清楚地说明一下芯片可以推动的典型和最大输出、我应该用什么来验证系统吗?

谢谢

Nick

EE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以直接驱动高达约70 pF 的电容器。 (数据表未提及该值。) 对于较大的电容器、(dis)充电电流可能会超过输出电流的绝对最大额定值、您需要使用限流串联电阻器。

    为什么要使用电容器? 对于 LPF、您还需要一个电阻器。