This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108中未使用引脚的状态

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389221/txb0108-state-of-the-unused-pins-in-txb0108

器件型号:TXB0108

工具与软件:

您好!

您好...

我们计划在我们的应用中使用 TXB0108。   

我们想知道端口 A 和端口 B 中未使用的引脚是否可以保持断开。  请提供您对相同内容的评论。

此外、我们想知道 OE 引脚是否可以通过电阻(即<=10k Ω)上拉至 VCCA (我们的应用需要始终启用 OE 引脚)。

请提供您对此的意见、并就此向我们提供指导。

此致、

C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravicandraan:

    端口可以保持悬空。 状态将由内部缓冲器重新驱动。

    是的、OE 引脚可以通过电阻器上拉。  

    此致!

    Julius Burtell