This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54BCT760:标记数据代码

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1387384/sn54bct760-marking-datacode

器件型号:SN54BCT760

工具与软件:

您好!

请告诉我、微电路实际上是在1993年制造的吗? 

谢谢!
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、我相信是这样。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    这是原始的 TI 芯片吗? 弯曲的数据代码标记令人困惑。 
    此致、 
    Jack Barret
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从何处购买设备?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有购买这些微电路、有人建议我们购买它们。 我们需要6个器件。
    他们给我发了一张微电路的照片。 卖方说、这种微型电路的生产日期是1993年。 
    因此,他写信给你,以确保该组件是原始的
     
    此致、 
    Jack Barret
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    由于(或是否)它不是来自授权分销商(如 Digikey)、我们无法验证这些是否真实。 该零件很旧、尽管右上角的93可以显示它是在1993年生产的、但标记与我们今天提供的零件不同、我无法追踪这批零件是否来自我们。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Malcolm: 

    好的、谢谢! 那么我们不会从不知名的分销商处购买这些微电路。

    此致、
    Jack Barret