This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:VM 代表什么?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1388763/lsf0102-what-does-vm-represent

器件型号:LSF0102

工具与软件:

您好!

在 LSF0102数据表中、我看到电压 VM 的参考值。 VM 代表什么? 它是高电压和低电压的中点吗?

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、VM = 0.5*Vref_A 或 VM= 0.5Vref_B (取决于所使用的环境)、请参阅第6节中的图6-1。  

    此致!

    Julius Burtell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢朱利叶斯!