This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS04:E4和 G4之间的后缀差异

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1388727/sn74ls04-suffix-difference-between-e4-and-g4

器件型号:SN74LS04

工具与软件:

IC SN74LS04N 上的后缀 G4和 E4之间有何区别?   

我最近购买了一些这些 IC 和收到 G4,即使网站说 E4是当前的后缀。

两者之间是否存在差异? IC 在两者之间的工作方式是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发货标签上的器件型号是什么? 标记与器件型号不同、"G4"表示 NiPdAu 铅涂层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    本质上、后缀意味着不同的铅标准、即 对于 J-STD-609铅要求为 E4、对于 J-STD-609铅要求为 G4、而 TI 定义了"绿色环保"要求、但芯片的运行方式相同。

    下面是一个常见问题解答、其中 提供了有关该主题的更多详细信息。

    [常见问题解答] 为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

    此致!

    Arodi