This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:关于更换过时的 TI 组件

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75175, SN65LBC175, SN7400, SN75159, MC3486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389633/sn7400-regarding-replacement-of-obsolete-ti-components

器件型号:SN7400
主题中讨论的其他器件: REF5010SN75159、SN75175 、SN65LBC175 MC3486

工具与软件:

大家好、

以下 TI 组件已停产。 您可以建议更换相同的产品吗?

1) 1) LH0070-2H

  说明:V-Ref 高精度10V 20mA 3引脚 TO-5

2) DS8830N

  说明:双发送器14引脚 PDIP 管

3) 3) DS96175CN

  说明:四路接收器 RS PDIP-422/PDIP -485、16引脚 RS 管

 

谢谢。此致、  

Sahil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于以上器件型号都无法识别、因此我在 SN7400论坛上发布了疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 TO-5封装中没有类似的器件。 最近的替代器件是 REF5010。

    2.没有具有四通道和/或 NAND 输入的类似器件。 最近的 替代产品 是 SN75159、此产品具有两个输入和不同的引脚排列。  DS8830N 仍可从 Rochester Electronics 购买。

    SN65LBC175、SN75175、MC3486