This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV393A:请求建议一个对信号的正边沿和负边沿进行计数的硬件计数器电路。

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G58, TIDA-00580, SN74AHC123A, SN74LVC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1388559/sn74lv393a-request-to-suggest-a-hardware-counter-circuit-that-counts-both-positive-and-negative-edges-of-a-signal

器件型号:SN74LV393A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00580SN74AHC123ASN74LVC1G32、SN74LVC1G58

工具与软件:

你(们)好、

我正在寻找一个可以对信号的正边沿和负边沿进行计数的硬件计数器电路。 该电路将与"PEC11D"编码器一起使用。 我当前使用的是德州仪器(TI)推荐的解码器设计(TIDA-00580参考设计| TI.com)、但我遇到了脉冲计数问题。 编码器有30个棘爪、可容纳15个脉冲;因此、当我按照德州的设计使用2个棘爪时、我只能得到一个计数。 我正在寻找一种可以同时处理正边和负边的替代方法的建议。 如果您有任何其他更好的想法、那也会很有帮助。 非常感谢您的意见。

链接: TIDA-00580参考设计| 德州仪器 TI.com

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将输入路由到两个多谐振荡器(例如 SN74AHC123A)的/A 和 B 输入、并将其输出与或门(例如 SN74LVC1G32)相结合。 这会为每个边沿产生一个正脉冲。

    或者、将信号路由到施密特触发器 XOR 门的两个输入(例如 SN74LVC1G58)、其中一个输入通过 R-C 滤波器延迟。 (这会使控制脉冲长度变得更困难。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    对于第一种方法、您可以绘制电路连接吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SN74AHC123A 和 SN74AHCT123A 进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱门斯!