This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:对于 SN74LVC245ARGYR、我们是否预计将于10年投产?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389368/sn74lvc245a-for-sn74lvc245argyr-are-we-expecting-10-years-of-production-availability

器件型号:SN74LVC245A

工具与软件:

在重新设计时、我们将考虑从8位宽的'245变为16位宽的'245。

目前 SN74LVC245ARGYR 10 yrs 的预计生产寿命是多少 ?  15 yrs?

谢谢

Jim Mrowca

Ex-Tier 1982-1997

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    在另一个线程中看到我的响应。 答案是一样的、客户在这里应该没问题。

    此致!

    Malcolm