This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:对于 SN74LVC574ARGYR、我们预计将于10年投产

Guru**** 2693315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389365/sn74lvc573a-for-sn74lvc574argyr-are-we-expecting-10-years-of-production-availability

器件型号:SN74LVC573A

工具与软件:

在重新设计时、我们考虑从8位宽的'574变为16位宽的'574。

目前  SN74LVC574ARGYR 的预计生产寿命是多少 ?   10 yrs ?  15 yrs?

谢谢

Jim Mrowca

Ex-Tier 1982-1997

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个活跃的部件、我们没有停止生产的计划。 它应该至少可以使用10年。 这段时间过去是不可能的、但根据我们的产品生命周期指南、客户应该没问题。

    此致!

    Malcolm