This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:输出电流。

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1388908/cd4013b-output-current

器件型号:CD4013B

工具与软件:

嗨、团队:

当输出引脚为低电平时、负电压由引线的负载产生。
此时、电流从输出引脚流出、那么  最大电流有何规格?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止功率耗散大于100mW。 钳位二极管的正向电压未指定、因此可以自行决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    克莱门斯说的是正确的。 该器件没有针对最大电流的规格、但是只要您保持在额定功率范围内、该器件就应该没问题。

    此致!

    Malcolm