This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0002:2位应用程序

Guru**** 2989620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389503/lsf0002-2-bit-application

器件型号:LSF0002

工具与软件:

您好!

TI 是否有2位双向缓冲器(推挽)解决方案? <=不建议使用 TXB 系列、因为它需要超过100k Ω 的上拉电阻器、并且无法使用。

速度应支持超过10Mbps。

顺便说一下、

  1. TMS TCK 信号的时间
  2. 具有自动检测方向的2位双向缓冲器(推挽)解决方案
  3. 至少为2-3Mbps、最好超过10Mbps
  4. 由于电缆长度较长、信号需要增强、信号再生(中继器)更为可取

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在一般情况下、无法进行双向缓冲、因为当两侧的电压不同时、缓冲器不知道哪一侧应覆盖另一侧。 (LSF/TXS 器件优先选择低电压而不是高电压、这仅适用于 μ I²C 等开漏协议。 TXB 器件具有低驱动强度、需要其他器件具有更高的驱动强度。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    目前、我们的产品系列中没有任何器件支持具有自动双向性的推挽缓冲。 您可能需要缩短电缆长度以 实现更好的信号完整性。  

    此致、

    插孔