This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:SN74HC164

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1390275/sn74hc164-sn74hc164

器件型号:SN74HC164

工具与软件:

SN74HC164DR   
这个K6B20板子的电路图、之前出现的故障就是用在这个板子上面、这颗SN74HC164用在另外一个板子是K6B10上面的也是这个电路图、这颗SN74HC164用在10安的板子上面是没有问题的这颗SN74HC164用用在20安的板子上面就有出现异常 μ A、但是20安用回22年批次的料就不会出现异常 μ A

SN74HC164DR 客户反馈换回原来带花的就没有问题

这IC有问题如下内容 μ A、K6B20电源模块 μ A   

异常情况是1、输出短路测试时发现模块显示屏数字无显示或闪烁跳动故障 μ A
          2.并机反复开关机额定输入输出满载测试时、发现开机启动中屏幕会有闪跳一下、正常不闪烁 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该移位寄存器的行为在数据表第9.4节中的表1中指定。

    请显示一个示波器轨迹、该轨迹具有您认为错误的 CLK 和 A/B 输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以像 Clemens 一样提供 CLK、输入和输出的示波器信号、这将非常有用。 此外,如果你能够把问题发布在英语版继续前进,因为这是英文论坛,我不相信谷歌翻译的有效性能正确地传达信息。

    此致!

    Malcolm