This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:封装略图

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1390303/sn74lvc1g14-package-outline

器件型号:SN74LVC1G14

工具与软件:

团队、

客户想确认 SN74LVC1G14DCKR 封装轮廓是否与在线数据表第20页中提供的封装轮廓完全相同?
此外、DCK0005A 中的"0005A"意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    是的、要点应该相同。 0005A 只是指示封装版本和引脚数量的额外信息(即、这是5引脚 DCK 而不是6引脚 DCK)。

    此致!

    Malcolm