This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:TXS0102的 IBIS 模型

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389553/txs0102-q1-ibis-model-of-txs0102

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于信号完整性仿真、是否可以使用 TXS0102的 IBIS 模型代替 TXS0104。

基于特征、它是否相同??

请尽快确认。

附加了用于仿真的 TXS0102模型。

参考e2e.ti.com/.../txs0102.ibs

谢谢。此致、

Sathish Raja C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们具有相同的特性。 (由于封装不同、它们的差异很小。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有可用于 TXS0104的模型、因此是否可以使用 TXS0102的 IBIS 模型。

    请确认...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TXS0102的 IBIS 模型可用于代替 TXS0104。 正如 Clemens 所指出、信号完整性特性是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。