This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:没有输出的原因

Guru**** 2951240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1390381/sn74lvc07a-the-reason-of-no-output

器件型号:SN74LVC07A

工具与软件:

输入电压正常、进入电路后无输出、什么会导致无输出?

原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "正常"并没有告诉我们任何信息。

    您在 DSP_FAULT、DSP_FAULT_OUT 和 FAULT_OUT_3.3处测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP_FAULT:3.3V、

    DSP_FAULT_OUT:0、和

    FAULT_OUT_3.3:3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DSP_FAULT 变为低电平时、输出是否会发生变化?

    芯片上的标记是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记看起来正确。

    如果在输入为高电平时输出为低电平、则器件必须损坏。 尝试另一个芯片。