This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:推挽下行转换时的高电压异常(3.3V 至1.8V):

Guru**** 2544030 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389556/lsf0108-abnormal-high-voltage-when-push-pull-down-translation-3-3v-to-1-8v

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXV0108

工具与软件:

嗨、团队、
我们在 EVM 上使用了 LSF0108作为3.3V 至1.8V 降压转换器、3.3V 侧连接10k Ω 的上拉电阻、1.8V 侧没有上拉/下拉电阻。 在使用过程中、我们发现、当3.3V 输入为高电平时、1.8V 侧的输出电压未被钳位在1.8V、而测得的电压值约为1.95V (无负载/拉动、悬空)。
原理图如下所示。 LSF0108的 B 侧引脚连接到 MCU 输出、A 侧引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 VREF_A 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_A 为1.79V、而引脚 A1输出电压为1.95V。  

     Ω 引脚 A1通过4.7K k Ω 电阻上拉至 VREFA、引脚 A1的输出电压变为1.82V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这个偏移是因为没有负载。 (由于有小电流流过 R131、因此 VREF_B/VREF_A 连接具有小负载。)

    您可以为 A 引脚添加上拉电阻器、但0.15V 的失调电压是无害的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不太明白。 从下图看、我没有看到从 VrefB 到 A1的泄漏路径、如果存在泄漏、应在 VrefA 引脚上测量更高的电平。 实际上、即使引脚 A1的电压电平达到1.95V、引脚 VrefA 上的电压仅为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流流入 Vref_B、从 Vref_A 流出 需要使用此电流将栅极电压(EN)调节为恰好高于 Vref_A 的阈值电压

    所有晶体管具有相同的栅极电压、因此它们会允许相同的电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yanggang、

    随附的原理图展示了 VREFB 短接至 EN 的正确实现方案、从而允许每个通道 FET 的栅极电压偏置到 VREFA+ VTH。

    8%的变化是否会导致您的系统出现任何错误的逻辑? 在这种情况下、您可以使用该侧的外部上拉电阻器对 VREFA 具有适当的偏置、或使用具有缓冲架构的方向控制转换器(即 AXC8T245、TXV0108)。 否则、我认为电流设置不存在任何问题(3.3V 侧的上拉电阻也可以完全移除、也不用担心)。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、Ω

    在我们的电路中、下游负载的最大可接受电压为1.98V、因此我们担心这个问题。

    以上的解释我仍然不明白。 从 VREFB 到 VREFA 路径的电流  当然存在、但它不应影响转换通道1上的电压、因为除了栅极连接在一起外、两个通道是隔离的。
    我进行了另一个实验、将引脚 B1的电压修改为1.8V。 我发现引脚 A1的电压变为1.78V。 这是否意味着由于引脚 B1的电压高于引脚 VREFB 的电压、引脚 A1的电压实际上在上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yanggang、

    在 LSF 的标准运行期间、任何与 VREFA 或更高的输入电压都将允许内部 FET 转换到截止状态、输出钳位在 VREFA 电压。 我们是否对输出端的负载执行了此测试? 在 A 侧使用外部上拉电阻来确保输出端电压为1.8V 是否有任何问题?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、Ω

    我已经尝试使用4.7kΩ 电阻器将引脚 A1上拉至 VREFA。 当引脚 B1处于高电平时、引脚 A1的电压为1.83V。

     在降压转换的情况下、A 侧引脚是否必须具有升压/降压电阻器、否则不可避免地会出现比 VREFA 稍高的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在大多数情况下、A 侧输出的小失调无关紧要。

    但一般来说、在所有输出端均采用上拉电阻器是使用 LSF 最简单且最稳健的方法。