This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-Q1:瞬时过流

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1390614/sn74lvc1g11-q1-momentary-overcurrent

器件型号:SN74LVC1G11-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我发现我的电路将驱动大约2ms 的最大电流119mA。
该器件在短时间内驱动过流是否安全?
如果不是问题、我想知道最大电流和最长时间。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我们没有指定最大脉冲电流的大小/持续时间。 任何超过任意一段时间内绝对最大值的值都有可能损坏器件(对于此类电流、2ms 更长一些)。 我们建议您在器件的输出端添加一个串联阻尼电阻、以限制输出端的电流量。

    此致!

    Malcolm