This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:I2S 接口支持

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392471/txs0102-the-i2s-interface-support

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXU0102

工具与软件:

您好!

Plesae 建议 TXS0102是否可以将 I2S 接口用于电压转换器? 或者是否有适合推广 I2S 的2通道器件? 谢谢、我们无法在下图中搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、是的。 但是 μ I²S 有两个以上的信号。

    这个图已经过时了;μ I²S 最合适的转换器可能是 TXU 器件。 您在每个方向有多少个信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的善意推广。

    我们只考虑在该设计中使用2通道信号、因此根据您的回复、TXU0102 是否是合适的器件?

    该图片已过时;

    BTW、TI 是否有任何最新形式的 电压电平转换器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TXU0102适用于两个单向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhang、

    TXU0102将支持 I2S。 您还可以使用 TI 登录页面上的特色电压转换器图 、因为该图是最新的。  

    此致、

    插孔