This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:SN74LVC3G34 -允许的输入电压下冲规格

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392641/sn74lvc3g34-sn74lvc3g34---allowed-input-voltage-undershoot-specification

器件型号:SN74LVC3G34

工具与软件:

您好!

 SN74LVC3G34缓冲器 IC 的输入引脚上的建议最大允许下冲电压是多少。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值将其限制为−0.5V 或50 mA。