This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC08:SN74AC08

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392493/sn74ac08-sn74ac08

器件型号:SN74AC08

工具与软件:

您好!

美好的一天!

我是 Schlumberger 的 Pratiksha Walunj。 需要您的帮助、以了解部分匹配 MPN-SN74AC08PWRE4是否会影响 PCN-20240529005.1的影响? 因为不带后缀'E4'的 MPN-SN74AC08PWR 会受到此 PCN 的影响。

请您检查并确认。 我附上了数据表供您参考。

谢谢 Re2e.ti.com/.../SN74AC08PWRE4.pdfegards

Pratiksha Walunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "SN74AC08PWRE4"已停产、因此它不受此 PCN 影响。