This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:关于 LSF0108-Q1

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1, TXU0304-Q1, TXU0104-Q1, LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1391399/lsf0108-q1-about-lsf0108-q1

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0104-Q1、TXU0204-Q1 、TXU0304-Q1

工具与软件:

■问题

①此模型是否支持 I2S 接口?
※我想确认一下、因为数据表中没有提到该内容。

② 此模型是否可以同时使用 I2S 和 I2C 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²S、LSF 器件针对双向开漏信号进行了优化、但如果您根据所需的速度正确调整上拉电阻器的大小、它们也可用于单向推挽信号(如 k Ω 中所用)。 一般来说、TXU 转换器(例如 TXU0104-Q1)是更好的选择;仅当更低的成本比功耗和稳健性更重要时、才会使用 LSF。

    2.是的;所有的通道都是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Clemens 回答的问题、您还可以参阅 电压转换应用快速参考 、了解每个接口的推荐器件列表。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    谢谢!

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    >1. LSF 器件针对双向开漏信号进行了优化、
    >Ω、但是如果您针对所需的速度正确调整上拉电阻器的大小、它们也可被用于 I²S Ω 中所使用的单向推挽信号。
    >一般来说、TXU 转换器(例如 TXU0104-Q1)是更好的选择;仅当更低的成本比功耗和稳健性更重要时、才会使用 LSF。

    ◆其他问题

    ・采用 I2S 接口、DIN 是输入、DOUT 是输出、因此是双向信号。

    可以肯定的是、是否可以使用 LSF0108-Q1 (1个)进行连接?

    ・TXU0104-Q1是单向器件。

    因此、我认为无法将 TXU0104-Q1 (1个)连接到 I2S 接口。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN 和 DOUT 是两个独立信号。 两者都是单向的。

    LSF 可用于这些应用

    TXU0204-Q1/TXU0304-Q1的通道会走向不同的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 I2S 和 I2C 信号都需要电平转换、则 LSF0108-Q1将是兼容的、两者都可以使用、而 TXU 型器件将无法支持 I2C。 您可能会看到 LSF 系列可实现电压电平转换 、其中详细说明了器件的设置/功能。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >1. LSF 器件针对双向开漏信号进行了优化、但也可用于 I²S μ F IF 中使用的单向推挽信号

    >根据所需速度正确调整上拉电阻的大小。 一般来说、TXU 转换器(例如 TXU0104-Q1)是更好的选择;LSF

    >仅当更低的成本比耗电和可靠性更重要时才会使用。

    其他问题(关于连接 I2S 接口)

    您能具体说明为什么 TXU 系列通常是这样吗?

    另外、您能告诉我为什么 LSF0108-Q 通常不是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 的输出端需要上拉电阻器。 因此它不适用于下拉电阻器、您必须正确调整上拉电阻器的大小、以便在速度与功耗之间找到平衡。

    TXU 没有这些问题、它可以缓冲信号、从而隔离两侧、提高信号质量并允许更长的布线。