This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABTH16244:空きピン処理について Ω

Guru**** 2950110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1391812/sn74abth16244

器件型号:SN74ABTH16244

工具与软件:

未使用のピンはGNDまたはVCCに接続すべきですか?それとも、開いたままにしておくべきですか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出(Y)应保持断开状态。
    具有总线保持功能的未使用数据输入(A)可以保持开路、也可以直接连接到 VCC 或 GND。
    未使用的控制输入(/OE)必须被连接至 VCC 或 GND (直接或者使用一个上拉/下拉电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果可能、请尝试在将来使用英语发布、以获得更好的帮助。

    正如 Clemens 所说、未使用的输入应连接到 VCC 或 GND。 哪一个无关紧要、但它们不应悬空请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 因为将它们保持未连接状态可能会出现问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持输入不能悬空、可保持未连接状态。