This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04:支持电平转换的逆变器(VCC = 5V、Vin=3.3V、Vout=5V 输出)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G04, SN74LV1T04, SN7404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392124/sn74lvc2g04-inverter-that-supports-level-conversion-with-vcc-5v-vin-3-3v-vout-5v-output

器件型号:SN74LVC2G04
主题中讨论的其他器件:SN7404、SN74AHCT1G04 、SN74LV1T04

工具与软件:

您好!

我正在寻找一种逆变器 IC、它支持 VCC = 5V、Vin=3.3V、Vout=5V 输出的电平转换。 规格与 TC7PZ04FU 类似、引脚与 SOT-363兼容会很有用。

查看交叉参考、建议使用 SN74LVC2G04DCKR。 但使用 SN74LVC2G04DCKR 时、当 VCC = 5V 时、VIH≧3.5V、超出了3.3V 输入。

您可以建议哪些解决方案?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL SN7404似乎可以实现、但它是一个传统产品、只有6个通道。 我更喜欢尽可能新的双通道产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TC7PZ04FU 具有相同的3.5V 阈值。

    您需要一个具有 TTL 兼容输入端(2×SN74AHCT1G04)或电平转换器(2× SN74LV1T04)的器件。 没有双通道器件。