This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774RSVR

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1391909/sn74avc4t774-sn74avc4t774rsvr

器件型号:SN74AVC4T774

工具与软件:

你好

我们有这样的问题。 在每次从-5℃ 冷启动期间,在 FPGA 加载完成之前,LDAC 信号都有很多杂波信号。 这将导致 DAC 工作异常。

LDAC 在室温下始终很高。 该问题无法在室温下重现。

我们的设计块如下所示:

这是我们的电路:

BOM 上未安装 LDAC_B 的上拉电阻。

如果我们安装 LDAC_B 的上拉电阻器、则在-5℃ 处不会再次出现问题。

以下是异常波形:

您能解释一下为什么在低温下会发生此问题、而不是在室温或高温下发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 FPGA 端或 DAC 端准确地在哪里测量了该波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 在 DAC 侧测得。 缓冲器输入不能连接到示波器、否则它会影响缓冲器输出。 示波器接入端子具有接地电阻和电容、相当于弱下拉。 如果我们将缓冲器输入连接到 示波器、则问题不再出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、缓冲器的输入是悬空的。 这是禁止的;见第5.3节脚注(3)。

    您必须添加上拉电阻器。 (如果您关心功耗、请使用较高的值、最高可达100 kΩ。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我只是想知道为什么这个问题发生在低温下、 而不是在室温或高温下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、在低温下、您的电路板的泄漏电流会使输入接近开关阈值。