This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC00:同一器件型号内的芯片尺寸差异

Guru**** 2834475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384976/cd74hc00-difference-in-chip-size-inside-the-same-part-number

器件型号:CD74HC00

工具与软件:

您好、

我们最近在我们的测试中检测到了一些 KO 部件(不起作用)  、部件号 CD74HC00E、当我们通过对一些部件进行 X 光检查进行调查时、我们注意到、有些部件内部有小芯片、而有些则有大芯片 、如所附图片中所示。 经过比较后 发现,有小芯片的是 KO,有大船的是 OK .
这就是为什么我给你发送这封电子邮件的解释 ,这两者之间的区别是什么,他们是制造在不同的工厂或生产线..
你会发现附加的一些图片的标记,我采取了一些部分.
由于情况是关键的,我想尽快 与您或您的同事从技术部门的电话会议(最好是今天或明天最后),以便您可以更好地向我们解释两种部件之间的区别.  
图片的链接: https://we.tl/t-8CAG0ujIpz
我们将等待您的快速响应。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实有不同的制造工厂。

    新型(更小)芯片具有更短的传播延迟和一些迟滞、但所有芯片都符合保证的数据表限值。 您测试的具体内容是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修  

    我将与我们的测试团队核实。 在平均时间你可以 告诉我如何识别有大模具和有小模具的那些(在组件或其他方法中的某种标记)也如果有一个不同的数据表为每一个.

    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有制造基地最终都将更换为新芯片。

    如上所述、数据表限值并未更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这一变更,您能给我发送此零件的 PCN 吗,我们的客户要求它.

    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20210628000_20210629182107229.pdf