This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:电源电压的影响

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, SN74AC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1391470/sn74act244-influence-of-power-supply-voltage

器件型号:SN74ACT244
主题中讨论的其他器件: SN74AC244

工具与软件:

Dears、

我想?SN74ACT244是否可以由 VCC = 3.3V 供电、以及它是否对输出 μ C 有任何印象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL 兼容器件设计用于5V 电源。 这些器件未经3.3V 测试、不能保证正常工作。

    您可以在3.3V 电压下使用 SN74AC244 (或其他逻辑系列、例如 LVC、LV-A 或 AHC) 。(在大多数应用中、'541的引脚排列比'244更好。)