This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:控制器位于 B 中、系统位于 A 中

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1391436/txb0102-controller-in-b-and-system-in-a

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXU0202

工具与软件:

我最近添加了   TXB0102、以便进行 MCU +3.3 V (PIC18F47J13)的 UART 电平转换、从而将 AT 命令发送到1.8 V (Quectel BG600L-M3)的调制解调器、但是、在我的设计中、我将 MCU 放在转换器的 B 侧、将调制解调器放在 A 侧。这会导致任何问题吗?

另外、OE 和 VCCB 来自 MCU 的 GPIO、而 VCCA 来自调制解调器本身的+1.8V 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个方向只有一个信号。 TXB 不关心这些芯片中哪些被称为"MCU"或"调制解调器"。

    OE 引脚具有过压保护、因此您可以使用3.3V 信号。

    您说 VCCB 用于 MCU、但标签是"CTRL_VMODEM"。 是这样吗?

    您的信号不是双向的。 则应改用 TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说 VCCB 适用于 MCU、但标签为"CTRL_VMODEM"。 这是正确的吗?

    有。 这是一个来自 MCU 的 GPIO、标记像一个信标、它还启用了一个为调制解调器供电的直流/直流转换器。 高电平时 GPIO 为3V3、低电平时为0V (另外、此线路中有一个下拉电阻器)。

    您的信号不是双向的。 您应改用 TXU0202。

    在这种情况下这很关键吗? 为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不重要、但 TXB 针对双向信号进行了优化、因此它的稳健性要低得多、不适用于长布线或上拉/下拉电阻器。