This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT16244:需要找到 CY74FCT16244TPVC 的替代器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT16244, SN74ABT16244A, 74ACT16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389102/sn74ahct16244-need-to-find-alternative-of-cy74fct16244tpvc

器件型号:SN74AHCT16244
主题中讨论的其他器件: SN74ABT16244A74ACT16244

工具与软件:

大家好! 我正在寻找 CY74FCT16244TPVC 的替代器件。 我认为 SN74AHCT16244DGGR 是 FFF 的替代方案、而不是岸上的选择。 您能支持您的观点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何器件具有完全相同的电气特性。

    最相似的器件是 SN74AHCT16244‍DLR、 SN74ABT16244A‍DLR 和74ACT16244 DLR ‍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择 74ACT16244‍DLR。 我查看了有关应用的数据表。 您能 接受我的选择吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何器件都能在光耦合器应用中正常工作。

    底部的原理图太小且不完整。 我可以看到您将多个输出并联、但没有显示所需的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源代码为 FPGA  EP1C4F400C8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查源是否为 FPGA  EP1C4F400C8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的不是源极(任何具有匹配电压的逻辑器件都与 FPGA 配合使用)、而是负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULN2003

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些244器件都具有足以满足 ULN2003需求的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是3种类型的  SN74AHCT16244‍DLR、 SN74ABT16244A‍DLR 和 74ACT16244 DLR‍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些以及所有其他逻辑系列。