This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:SN74LVTH125在3.3V LVTTL 50 Ω 负载驱动期间的最大工作电源电流(ICC)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1383211/sn74lvth125-sn74lvth125-maximum-operating-supply-current-icc-during-3-3v-lvttl-50-ohm-load-drive

器件型号:SN74LVTH125

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划在我们的设计中使用 SN74LVTH125来驱动1PPS 信号输出。 根据我们的设计要求、1PPS 信号需要驱动50欧姆负载、上升时间要求小于5ns。

因此、我们计划将四路输出信号和输入信号短接以共享输出负载电流。

在3.3V LVTTL 50欧姆负载驱动期间、最大工作电源电流(Icc)将是多少?

此致、

Ramesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器所需的电压是多少? 当您使用50 Ω 输出阻抗驱动50 Ω 负载时、两个电阻会形成分压器、并且您需要使驱动器处的电压加倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    我们在接收器端至少需要2.4V 的电压 我们计划通过并联所有四个输出来降低缓冲器的输出阻抗。 这样我们可以在负载端得到大于1.65V 的电压 根据我们之前的查询 SN74LVTH125:SN74LVTH125、适用于每秒1个脉冲的3.3V LVTTL 50欧姆负载驱动兼容性。 有关连接、请参阅附件。

    此致、

    Esakki。

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许并行使用 CMOS 输出。 应可以为2.4V。

    供电电流微不足道;VCC 必须仅提供负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的答复! 芯片的供电电流消耗微不足道。

    但大约66 mA (3.33V/50欧姆)的整个负载电流将仅流经 SN74LVTH125的 VCC 第14引脚。 因为我使用的是并行的 CMOS 输出。 我们需要知道、缓冲器 SN74LVTH125的建议最大允许电流(Icc)是多少?

    此致、

    Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值对 VCC 或 GND 引脚电流没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的答复! 我们知道芯片的供电电流消耗微不足道。

    我们需要为这些缓冲器(SN74LVTH125)规划过流保护。 因此、我们需要包括对的过流保护

    缓冲器( SN74LVTH125 )。 那么、当我在四个输出电源轨及其各自输入引脚短接的情况下驱动66mA 外部负载时、SN74LVTH125的安全允许电流将是多少。

    此致、

    Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过流保护必须能够处理上电时去耦电容器和66 mA 负载的充电。