This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:CD14538BE 的生产日期代码标记

Guru**** 2690675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1388178/cd14538b-date-code-marking-of-cd14538be

器件型号:CD14538B

工具与软件:

大家好!

我正在尝试确定我的所有"故障"器件是否来自同一批次。 如果是、我可以通过 DigiKey 购买某些产品、然后查看我以前的问题是由于批次不佳还是器件只是与我的设计不兼容。 我以前使用的是一个 Onsemi / Fairchild 零件、工作正常。 切换到 TI 器件后出现了性能不可靠的情况。 最后、我转为使用 Toshiba 器件、我的可靠性问题解决了。 所有器件的规格似乎都相同。 我希望这只是一个很糟糕的事情。

封装标识:

1AAKG3MG4

CD14538BE

此致、

Kyle Hansen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才已经验证、每块 不可靠的单板 上都有相同的标记、大约200块左右。 过去、客户是否向 TI 报告过有关此批次的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我们没有看到我知道的任何退货或报告。 您是否愿意分享原理图或有关问题的更多详细信息?

    我认为封装标记的"AKG3"部分是批次代码。 如果所有有问题的设备都共享该代码、则它们可能来自同一批次。 您以前从谁处购买过这批产品?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是示波器下面的位置中详述的引脚的原理图和示波器波形。 这一点让人有点沮丧的是、该器件会在大约20-50%的时间内触发、其规格与 onsemi/Fairchild 器件相同。 下面提到的器件不存在可靠性问题、只有 TI 器件。  

    下面是 onsemi/Fairchild 器件的示波器波形、与 Toshiba 器件的示波器波形相同。

    我们于2024年3月通过慕斯器购买了这些器件。 过去五年中、我们唯一使用的其他供应商是 Digikey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得在另一个线程中看到过该问题。 您能在这里链接该主题吗、这样我就能回忆一下已经说过的内容吗? 除非我错了。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD14538B:引脚1和15应该接地还是不接地? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    上面是链接的线程。 我上周发布了此主题以寻求支持、并被另一位用户告知这很可能是芯片损坏。 我不知道~200芯片如何会被损坏、除非它是一个很坏的批次或者与 Onsemi 和 Toshiba 芯片的输入结构之间的差异。 这些芯片数据表的唯一区别是延迟时间、而 Toshiba 芯片具有更低的工作温度。 我们在此遵守严格的 ESD 政策。

    此致!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我会由一些同事主持。 您能否向我们确认一下它们是否全部来自同一批次?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    它们在下面都具有相同的封装标记。

    封装标识:

    1AAKG3MG4

    CD14538BE

    此致!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    请您在此处查看: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    我认为、在这种情况下、进行下一步是进行故障分析。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    在这么做之前、我想知道芯片中是否有触发芯片所需的最小流入电流? 我在数据表上没有看到相关的规格。

    此致、

    Kyle Hansen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件具有高阻抗输入;额定输入电流小于1 µA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、
    我对输入电流提出问题的原因是我一直在使用不同的输入电阻进行实验。 一些 电阻 将单声道置于异常状态、这将偶尔触发、但不会在每个上升沿触发(我在应用中看到的情况)。 然后、还有其他电阻根本不会触发单声道。 最后、还有单声道每次触发的电阻。 我目前看到、大约0-5欧姆和25-50欧姆的电阻会不可靠地触发单声道;5-25和10meg 及以上的电阻绝不会触发单声道、否则会按预期触发。 我无法解释这种行为、我很好奇这是否是当前的某种问题。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    是的、由于这些是 CMOS 输入、因此预计泄漏电流最大为1-5 uA。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新动态:

    我收到了 DigiKey 的新产品批次。 对于新购买的 TI 器件、我会在电路内得到一致的制动触发器。 尽管这种情况可能出现、但我仍然遇到一些非常奇怪的行为;器件始终会触发、但有时会触发比 RC 电路规定的脉冲短得多的脉冲。 请参见下文。 如有任何进一步的帮助、将不胜感激。

    完美触发器:

     (d-触发器的 TR+=蓝色、品红色= Q*、黄色= Q)

    短脉冲 触发器:

     (d-触发器的 TR+=蓝色、品红色= Q*、黄色= Q)

    短脉冲触发器缩放:

     蓝色= Q*、品红色= TR+、黄色= d 触发器的 Q)

    请注意、对于"缩放"示波器图、示波器配置不同。

    此致、

    Kyle Hansen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    1. 您能否确认这些器件的顶部标记、看看它是否确实是不同的批次  
    2. 您能否提供 RxCx 引脚上的 RC 值(电阻器和电容器的大小)。 此外、在此情况下、您能否探测引脚、以便查看 RC 放电情况
    3. 输入触发信号达到多大的峰值电压电平? 这些器件受到 ESD 保护有限、超过12V 时、我可能会看到输入可能导致闩锁。  

    可能即使这是一个不同的批次引发了一个退货、最好的做法也是为了看看这些器件是否存在一些问题。 不幸的是、我感觉 此流程发生了变化、旧版 CD4000器件不再按预期工作。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    1.标记为:

    43A160MG4

    CD14538BE

    2.引脚上 R 和 C 的值分别为1兆欧和0.1微法。 直到星期四我才回到办公室;因此、我才会提供示波器波形。  

    输入电压峰值约为12V。 CD14538由 TR 输入信号来自的同一稳压器供电。 使用一个开关来打开和关闭 TR 输入端的12V 稳压器信号。 CD14538的电源不受 TR 输入端接通和断开的影响。

    此致、

    Kyle Hansen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我唯一要考虑的就是测量 RC 引脚上的电压/泄漏电流、以查看它是否一直在充电/放电到完整的12伏。 但是,否则我是不知道的,它听起来这些设备根本不能正常工作. 如果您能与我们一起完成故障分析、并且我们能够确定这些批次是否有任何物理问题、那会很好。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    下面是一个示波器快照、其中 TR 为黄色、RC 为粉色、Q*为蓝色。 似乎 TR+输入信号中存在明显的过冲、这是我之前没有注意到的。 探头的偏移有一点偏移、因此我预计该过冲为~15V。 此外、RC 网络似乎没有放电。 我还测量了 Vdd 引脚、峰值电压为~13V。

    此致!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    这种过冲可能会导致我们的器件出现问题、已发现这些 CD4000器件对过去的器件较为敏感。 也可以通过输入电阻进行跟踪来解决问题、因为该电阻可能会修复过冲。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    感谢您的帮助并帮助我解决我遇到的问题。

    此致、

    Kyle Hansen