This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS11:需要替代不带内部钳位二极管的 SN74HCS11DR

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV11A, SN74LVC11A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392835/sn74hcs11-need-alternate-of-sn74hcs11dr-without-internal-clamping-diode

器件型号:SN74HCS11
主题中讨论的其他器件:SN74LVC11A、SN74LV11A

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在寻找 SOIC 14封装 IC 的与门。 它有3个与门。

我需要对 SN74HCS11DR IC 进行引脚对引脚替换。

规格如下:

1.输入电压:0V 至5V

2.供电电压:0V 至3.3V

3.施密特触发  

4. SOIC 14封装-与 SN74HCS11DR 引脚对引脚兼容

而无需在 VCC 和输入电源之间使用 CLAMING 二极管。  

我们已找到此器件 SN74LVC11A。 数据表中提到它采用 SOIC 14封装。 但我无法在 DigiKey 和 Mouser 上找到完整的器件型号。

您能帮助我找到您的确切替代方案吗  SN74HCS11DR 、不带钳位二极管。   

我们将为您提供快速支持。  

谢谢。此致

Shubham Bajpeye.

第263.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类与门同时具有可过压输入和施密特触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不是施密特触发、就可以了。 我只是不需要在 VCC 和输入之间使用内部二极管。 VCC 和输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、SOIC 封装中尚未提供 SN74LVC11A。 您可以改用 SN74LV11A‍DR。