This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4034B:CD 4093、CD 4034-用于分析 SI 性能的替代型号

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1393413/cd4034b-cd-4093-cd-4034--alternate-model-to-analyze-si-performance

器件型号:CD4034B

工具与软件:

大家好、我在德州论坛上了解到 IBIS 模型不适用于 CD4093和 CD 4034、但我需要 ro run 信号完整性、我可以替换任何近似值模型吗、因为我只需要 IO 缓冲器性能与电路仿真相结合、而不考虑电路仿真。

您可以为4093和4034推荐任何替代型号,具有相同类型的封装和 V-T 曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、您好!

    我认为我们没有任何 IBIS 模型可以模仿这些 CD4000器件。 如果我们没有 IBIS 模型、那么您的下一个最佳选择是我们的 HC 或 HCS 系列器件。

    此致!

    Malcolm