This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:脉宽的上限和下限

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1393218/sn74lv123a-upper-and-lower-limit-for-pulse-width

器件型号:SN74LV123A

工具与软件:

尊敬的专家:

输出脉冲宽度 t_w 由以下公式确定:

T_w = K×R_T×C_T

是否可以设置脉冲宽度 t_w 的上限和下限?
(例如、是否可以设置 t_w=60s?)

此外、该器件中的电阻器 R_T 和电容器电容 C_T 是否有上限和下限? 至于上限时、我想如果电容和电阻的大小不存在问题、脉冲宽度可以尽可能大、但会怎么样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第10.2.3节中的图形显示了您需要使用的典型值。

    对于非常小的 C 和 R 值、布线和芯片本身的电容/电阻变得很明显。  对于非常大的 C 和 R 值、 电容器的漏电流可能很明显;这在很大程度上取决于您使用的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    直观地说、设置 t_w=60s 是否现实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个很大的电容器。 查看其数据表;在最坏情况下、漏电流必须远小于通过电阻器的电流。 电解电容器可能无法工作。