This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS574:使用八路 D 触发器的多级分频

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1393233/sn74hcs574-multi-stage-frequency-division-using-octal-d-flip-flop

器件型号:SN74HCS574
主题中讨论的其他器件:SN74HCS74

工具与软件:

大家好、E2E 社区、

我们计划  在系统中使用脉冲输出(88kHz)传感器、但需要将这些脉冲的频率 从88kHz 降低到22kHz、并计划使用 D 触发器来降低脉冲频率。

请指导我们可以在此用例中使用2 D 以上触发器的哪种器件?

理想情况下、我们希望具有施密特触发输入(HCS 系列)。 但我注意到四通道及以上的器件没有互补输出、TI 产品系列中有何建议如何在同一器件中实现超过 f/4的降频?

您对产品组合选项的见解将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要除以4、您需要两个触发器、即 SN74HCS74/72。

    是否有多个传感器信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-因此我们需要具有多个触发器的单个封装。

    此外、我们还需要能够在 f/4仍然不是最佳频率时配置 f/8。

    请建议适合此用例的单个封装解决方案。

    3.3V/5V 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有反相输出的较大器件。