This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4020:过时的器件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394128/sn74hc4020-obsolete-parts

器件型号:SN74HC4020

工具与软件:

SN74HC4020PW 似乎最近已过时。 该器件的其他封装是否很快就会过时? 虽然 SN74HC4020PWR 和 CD4020BPWR 仍 处于使用状态、但是否可以获得类似这些分立式逻辑器件的路线图以预测其淘汰时间表? 我能理解为什么这些器件不会在更便宜、尺寸更小的可重复编程微型器件中继续受到欢迎。  但是、我的设计不能选择该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    PW 版本可能已过时、因为我们将尽可能从试管和小型 T&R 移走。 我认为其他封装目前没有重大的 EOL 风险。

    此致!

    Malcolm